DOCA0130ZH-03

Modbus 异常管理

概述

LTMR 控制器通常符合异常管理的 Modbus 要求。

有三种特殊的情况适用于 LTMR 控制器:

  • 位字段寄存器

  • 异常码 02 - 非法数据地址

  • 异常码 03 - 非法数据值

位字段寄存器

寄存器映射中的一些寄存器是位字段。根据 LTMR 控制器状态,这些寄存器中的一些位不应为可写位。在此情况下,LTMR 控制器应拒绝写入到这些位,这就意味着,不应返回任何异常。例如,如果 LTMR 控制器不在系统配置状态中,将忽略只能在配置模式中写入的位(不返回任何异常)。不受 LTMR 控制器状态约束的位写入应在任何情况下都能发生。

异常码 02 - 非法数据地址

通常,如果地址不在范围内或不可访问,LTMR 控制器应返回一个非法数据地址异常码。特别是在以下情况下,LTMR 控制器应返回一个非法数据地址:

  • 将写请求发送给只读寄存器。

  • 由于 LTMR 控制器状态而未授予写入寄存器的权限:这在例如以下情况下会出现:仅可在配置模式中写入的寄存器在 LTMR 控制器不处于系统配置状态时被写入。

异常码 03 - 非法数据值

通常,如果消息的结构出现问题(例如长度无效),LTMR 控制器应返回一个非法数据值异常代码。在以下情况下,LTMR 控制器还应使用此异常码:

  • 要写入的数据不在规定范围内(对于标准和位字段寄存器):这在以下情况下会出现:向范围为 0 至 50 的 R/W 寄存器发送 100 的写入请求。

  • 将保留位或寄存器写入到非零值。

  • 当选择的电机控制器模式不是双速运行模式时设置电机低速命令(位 704.6)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?