DOCA0256FR-01

Données de module analogique

Le tableau répertorie les données module analogique pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement

Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Svd

Nom du paramètre

1 3

170

2

R

0,1

mA

INT16

N

Entrée analogique 1

1 3

172

2

R

0,1

mA

INT16

N

Entrée analogique 2

1 3

174

2

R

0,1

mA

INT16

N

Entrée analogique 3

1 3

176

2

R

0,1

mA

INT16

N

Entrée analogique 4

1 3

178

8

Réservé

1 3

186

2

R

0,1

mA

INT16

N

Sortie analogique 1

1 3

188

2

R

0,1

mA

INT16

N

Sortie analogique 2

1 3 190 4

Réservé
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.