DOCA0256FR-01

Seuil sous-intensité phase

Le tableau liste les données de protection sous-courant phase pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 5

132

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme et déclenchement

1

Y

Paramètres des fonctions

1 5

134

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

15–100
(pas 1)

50

Y

Seuil

1 5

136

2

RW

0,1

s

UINT16

1–60000
(pas 1)

100

Y

Temporisation

1 5

138

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

15–100
(pas 1)

50

Y

Niveau d’alarme

1 5

140

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

8

Y

Mode Réinitialisation

1 5

142

2

RW

0,1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

50

Y

Délai de réinitialisation auto

1 5

144

4

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.