DOCA0256FR-01

État interne équipement

Le tableau répertorie l’état interne de l’équipement pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 7

58

2

RW

0,1

s

UINT16

1–60000
(pas 1)

10

Y

Temporisation

1 7

59

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

3

Y

Mode Réinitialisation

1 7

60

2

RW

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer
1 N

Alarme de température interne

1 7

61

2

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.