DOCA0256FR-01

Protection inversion phase courant

Le tableau suivant répertorie les données de protection inversion phase courant pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 5

172

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme + Déclenchement

2

O

Paramètres des fonctions

1 5

174

2

RW

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

1

O

Temporisation

1 5

176

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode Réinitialisation

1 5

178

2

RW

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation auto

1 5

180

2

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.