DOCA0256FR-01

Protection temps de démarrage excessif

Le tableau suivant répertorie les données de protection temps de démarrage excessif du PROFIBUS DP communication.

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 7

0

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

Paramètres des fonctions

1 7

2

2

RW

0,1

s

UINT16

1–60000
(pas 1)

100

Y

Temporisation

1 7

4

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

3

Y

Mode Réinitialisation

1 7

6

2

RW

0,1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Délai de réinitialisation auto

1 7 8 2

RW

0,1

%IFLC*

UINT16

80–300
(pas 1)

100

Y

Seuil marche
1 7 10 4

RW

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.