DOCA0256FR-01

Paramètres Profibus DP

Le tableau répertorie les paramètres PROFIBUS DP pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 9

60

2

RW

1

UINT16

2–126
(pas 1)

126

Y

Adresse du noeud

1 9

62

2

RW

1

UINT16

0–1
(pas 1)

0

Y

Endian
1 9

64

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Par défaut

  • 1 : TeSys T

  • 2 : Autre

0

Y

Profil produit
1 9

66

6

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.