DOCA0256FR-01

Nombre de démarrages max

Le tableau répertorie les données du nombre maximal de démarrages pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 7

32

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

1

Y

Paramètres des fonctions

1 7

34

2

RW

1

UINT16

1–30
(pas 1)

6

Y

Démarrages permissifs

1 7

36

2

RW

1

min

UINT16

15–60
(pas 1)

30

Y

Heure de référence

1 7

38

2

RW

1

min

UINT16

1–120
(pas 1)

5

Y

Période d'inhibition

1 7

40

2

RW

1

min

UINT16

0–120
(pas 1)

0

Y

Intervalle de temps entre les démarrages

1 7

42

6

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.