DOCA0256FR-01

Creux de tension

Le tableau liste les données de creux de tension pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 7

14

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Délestage
  • 2 : Redémarrage auto

0

Y

Paramètres des fonctions

1 7

16

2

RW

1

%Vn

UINT16

20–90
(pas 5)

90

Y

Creux de tension

1 7

18

2

RW

1

%Vn

UINT16

20–95
(pas 5)

95

Y

Restauration tension

1 7

20

2

RW

1

s

UINT16

0–9999
(pas 1)

2

Y

Temporisation redémarrage du mode Creux de tension

1 7

22

2

RW

1

s

UINT16

0–301
(pas 1)

4

Y

temporisation du redémarrage différé

1 7

24

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

DI arrêt contournement

1 7

26

2

RW

1

s

UINT16

0–4
(pas 1)

2

Y

temporisation de redémarrage immédiat

1 7

28

2

RW

1

s

UINT16

1–9999
(pas 1)

10

Y

Temporisation d’activation du délestage

1 7

30

2

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.