DOCA0256FR-01

Sortie bloc

Le tableau répertorie les données de sortie de bloc pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 7

96

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

Paramètres des fonctions

1 7

98

2

RW

0,01

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Temps d'ouverture contacteur/disjoncteur

1 7

100

4

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.