DOCA0256FR-01

Protection contre les surcharges thermiques

Le tableau répertorie les données de protection thermique contre les surcharges pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 5

0

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme

  • 2 : Déclenchement

  • 3 : Alarme et déclenchement

3

Y

Paramètres des fonctions

1 5

2

2

RW

0,01

UINT16

100–150
(pas 5)

115

Y

Facteur de service

1 5

4

2

RW

1

UINT16

5–40
(pas 5)

10

Y

Classe de déclenchement

1 5

6

2

RW

1

%TM*

UINT16

80–100
(pas 5)

80

Y

Niveau d’alarme

1 5

8

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

8

Y

Mode de réinitialisation*

1 5

10

2

RW

1

%TM*

UINT16

30–95
(pas 5)

90

Y

Niveau de réarmement thermique

1 5

12

2

RW

1

%TM*

UINT16

5–100
(pas 5)

90

Y

Niveau inhibition démarrage

1 5

14

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

Fonction refroidissement

1 5

16

2

RW

0,1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Temps refroidissement

1 5

18

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

Fonction pause

1 5

20

2

RW

0,1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Temps de pause

1 5

22

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

Fonction bloc

1 5

24

2

RW

1

%TM*

UINT16

80–95
(pas 5)

80

Y

Niveau bloc

1 5

26

2

RW

0,1

s

UINT16

0–60000
(pas 1)

0

Y

Durée de blocage

1 5 28 2 RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

Y

Ventilateur auxiliaire

1 5 30

6

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.