DOCA0256FR-01

Déclenchement terre calculé

Le tableau liste les données calculées de déclenchement sur défaut à la terre pour la communication PROFIBUS DP.

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille (en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 5

104

2

RW

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme et déclenchement

2

O

Paramètres des fonctions

1 5

106

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

10-500
(intervalle 1)

20

O

Seuil

1 5

108

2

RW

0,10

s

UINT16

5-60000
(intervalle 1)

20

O

Temporisation

1 5

110

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

10-500
(intervalle 1)

20

O

Niveau d’alarme

1 5

112

2

RW

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode Réinitialisation

1 5

114

2

RW

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation auto

1 5

116

2

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

N

Fonction au démarrage du moteur

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.