Módulos ULP
Módulos ULP
Los módulos ULP se pueden agrupar por categorías:
-
Módulos ULP genéricos compatibles con los interruptores automáticos que se muestran en las tablas siguientes.
-
Módulos ULP específicos de los interruptores automáticos ComPacT NSX .
-
Módulos ULP específicos de los interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPacT NS .
-
Módulos ULP específicos de los interruptores automáticos MasterPact MTZ .
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático
La interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático proporciona acceso Ethernet a una sola unidad funcional inteligente por medio de un interruptor automático ComPacT o MasterPact .
Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFE y dirección IP correspondiente.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV434001 |
|
Servidor de panel IFE Ethernet
El servidor de panel IFE Ethernet proporciona acceso Ethernet a una o varias unidades funcionales inteligentes por medio de interruptores automáticos ComPacT o MasterPact .
Admite las siguientes arquitecturas de comunicación:
-
Un único interruptor automático conectado al servidor IFE.
-
Hasta 11 interruptores automáticos a través de interfaces IFM Modbus-SL apiladas en el servidor IFE.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV434002 |
|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático
La interfaz IFM Modbus-SL proporciona acceso a una red de comunicación de línea serie Modbus para una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático ComPacT o MasterPact .
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV434000 |
Hoja de instrucciones: NVE85393 |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático
El módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático es uno de los componentes de la arquitectura ULP.
El módulo de aplicación IO optimiza las funciones de control y supervisión de una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático ComPacT o MasterPact , gracias a sus aplicaciones integradas. Sus recursos son:
-
Seis entradas digitales: entradas con alimentación, utilizadas como contacto seco NA y NC o contador de impulsos.
-
Tres salidas digitales: relé biestable (5A como máximo).
-
Una entrada analógica para el sensor de temperatura Pt100.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV434063 |
|
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático
El módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático muestra las mediciones, las alarmas y los datos de ayuda para la utilización en una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático ComPacT o MasterPact .
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
TRV00121 |
|
Interfaz de servicio
La interfaz de servicio es un instrumento portátil diseñado para pruebas de campo.
La interfaz de servicio se utiliza para:
-
Configuración de dispositivos Enerlin'X
-
Pruebas y configuración de MicroLogic unidades de disparo montadas en los siguientes interruptores automáticos de baja tensión:
-
Interruptores automáticos MasterPact NT/NW
-
Interruptores automáticos EasyPact MVS
-
Interruptores automáticos ComPacT NS
-
Interruptores automáticos P- y R- de marcos PowerPacT
-
Interruptores automáticos ComPacT NSX
-
PowerPacT Interruptores automáticos H-, J- y L- de marcos
-
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV485500 |
|
Interfaz de mantenimiento USB
La interfaz de mantenimiento USB se utiliza para configurar, probar y mantener una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático ComPacT NSX y los módulos ULP asociados.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
TRV00911 |
Hoja de instrucciones: GHD16349AA |
Puertos RJ45 ULP
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Los módulos ULP tienen puertos RJ45 que se pueden identificar mediante uno de los siguientes pictogramas:
Generalmente, cada módulo ULP tiene dos puertos RJ45 idénticos en paralelo para conectar los módulos ULP de la IMU en cadena, en cualquier orden, mediante los cables RJ45 ULP de conector/conector.
Actualización del firmware de los módulos ULP
El usuario puede actualizar el firmware de un módulo ULP mediante la última versión del software EcoStruxure Power Commission .
La matriz de compatibilidad incorporada en el software EcoStruxure Power Commission permite al usuario diagnosticar y corregir los problemas de discrepancias de firmware existentes entre los módulos al proporcionar mensajes de diagnóstico y las acciones recomendadas pertinentes para las discrepancias detectadas.
-
El firmware del módulo de control del estado del interruptor automático BSCM.
-
El firmware de las MicroLogic interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPacT NS .