Reglas de composición de unidades modulares inteligentes (IMU)
Introducción
La conexión de una IMU en el sistema ULP es sencilla, pero debe cumplir las reglas relativas a la composición, los cables RJ45 ULP de conector/conector y la fuente de alimentación del módulo ULP.
Regla general: Composición de una IMU
Una IMU se compone de los dos tipos de dispositivo siguientes:
-
Un dispositivo principal (interruptor automático o disyuntor ) y un módulo de comunicaciones ULP interno
-
Uno o varios módulos ULP externos
|
Tipo de dispositivo principal |
ULP |
|---|---|
|
|
|
|
|
Interruptor automático MasterPact MTZ seccionable con módulo de puerto ULP |
|
|
Interruptor automático MasterPact MTZ fijo con módulo de puerto ULP |
|
|
(1) Un servidor IFE con interfaces IFM apiladas:
|
|
|
A |
Interruptor automático ComPacT NSX , ComPacT NS o MasterPact NT/NW |
|
B |
Interruptor automático MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP |
|
C |
Interruptor automático MasterPact MTZ seccionable con módulo de puerto ULP e interfaz EIFE |
Regla general: Orden de módulos ULP en una IMU
Conecte los módulos ULP en una única IMU en el orden que desee. Base la conexión
en las recomendaciones de cables ULP y la
disposición deseada para los módulos ULP en el equipo eléctrico.
|
A |
Interruptor automático ComPacT NSX , ComPacT NS , MasterPact NT/NW o MasterPact MTZ |
Regla general: ULP Terminación de línea
Los módulos ULP situados al final de la línea ULP deben tener terminaciones de línea ULP (número de referencia TRV00880) en el conector ULP RJ45 no utilizado.
Ejemplo de terminación de línea ULP en la interfaz IFE:
Coloque los módulos ULP que tienen una terminación de línea ULP interna al final de la línea ULP, es decir:
-
Módulo BSCM o MicroLogic unidad de disparo 5, 6 o 7 para interruptores automáticos ComPacT NSX .
-
Módulo BSCM para interruptores automáticos ComPacT NSX DC.
-
Módulo BCM ULP para interruptores automáticos ComPacT NS o MasterPact NT/NW .
-
Módulo de puerto ULP para interruptores automáticos MasterPact MTZ .
Regla general: Cables para interconectar IMU en redes de comunicación
No conecte las IMU entre sí por medio de cables ULP.
-
Utilice solo el cable Ethernet para interconectar IMU conectadas a una red Ethernet.
A
Interruptor automático ComPacT NSX , ComPacT NS , MasterPact NT/NW o MasterPact MTZ
-
Use solo el cable Modbus o el accesorio de apilado para interconectar las IMU conectadas a una red Modbus.
A
Interruptor automático ComPacT NSX , ComPacT NS , MasterPact NT/NW o MasterPact MTZ
Regla general: Limitación del número de interruptores automáticos MasterPact MTZ y ComPacT NSX
En caso de que haya una alimentación flotante y no exista una interfaz IFM con el número de referencia TRV00210 instalada en el sistema ULP, el número de interruptores automáticos MasterPact MTZ y ComPacT NSX quedará limitado por las corrientes de fuga a tierra, tal como se describe en las tablas siguientes.
La limitación tiene validez para todos los interruptores automáticos MasterPact MTZ y ComPacT NSX utilizados con una conexión ULP.
Limitar el número máximo de IMU en la misma fuente de alimentación de CC externa limita las corrientes de fuga acumuladas por debajo de 0,5 mA (nivel de sensibilidad humana) o 3,5 mA (equipo de clase I).
Número de MicroLogic unidades de disparo o unidades de control en el caso de corriente de fuga de 0,5 mA máxima:
|
Ue (V L-N / U L-L) (V CA) |
Número máximo de unidades de control MicroLogic X sin fuente de alimentación VPS (interruptores automáticos MasterPact MTZ ) |
Número máximo de unidades de control MicroLogic X con fuente de alimentación VPS (interruptores automáticos MasterPact MTZ ) |
Número máximo de MicroLogic unidades de disparo (interruptores automáticos ComPacT NSX ) |
|---|---|---|---|
|
66 / 115 |
144 |
23 |
66 |
|
127 / 220 |
75 |
12 |
34 |
|
230 / 400 |
41 |
6 |
19 |
|
347 / 600 |
27 |
4 |
12 |
|
400 / 690 |
24 |
9 |
11 |
|
1000 |
16 |
6 |
0 |
Número de MicroLogic unidades de disparo o unidades de control en el caso de corriente de fuga de 3,5 mA máxima:
|
Ue (V L-N / U L-L) (V CA) |
Número máximo de unidades de control MicroLogic X sin fuente de alimentación VPS (interruptores automáticos MasterPact MTZ ) |
Número máximo de unidades de control MicroLogic X con fuente de alimentación VPS (interruptores automáticos MasterPact MTZ ) |
Número máximo de MicroLogic unidades de disparo (interruptores automáticos ComPacT NSX ) |
|---|---|---|---|
|
66 / 115 |
344 |
57 |
156 |
|
127 / 220 |
180 |
29 |
81 |
|
230 / 400 |
99 |
16 |
44 |
|
347 / 600 |
66 |
10 |
29 |
|
400 / 690 |
57 |
23 |
26 |
|
1000 |
39 |
16 |
0 |
Regla general: Fuente de alimentación a través del cable ULP
Solo se puede alimentar un dispositivo a través del cable ULP. Este dispositivo debe encontrarse al extremo de la línea ULP. Sólo se puede realizar para los siguientes dispositivos:
-
Pantalla FDM121
-
Módulo BSCM y MicroLogic unidad de disparo para interruptores automáticos ComPacT NSX .
-
Módulo BSCM para interruptores automáticos ComPacT NSX DC.
-
Módulo BCM ULP para interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPacT NS .
|
A |
Servidor IFE |
|
B |
Interfaces IFM apiladas en el servidor IFE |
|
C |
Pantalla FDM121 |
|
D |
Módulo IO |
|
E |
MicroLogic Unidad de disparo en un interruptor automático ComPacT NSX |
Longitud de los cables ULP
Las reglas para la longitud de los cables ULP son las siguientes:
-
La longitud máxima del cable ULP entre dos módulos ULP en una IMU es de 5 m (16,4 ft) si uno de los módulos ULP no dispone de fuente de alimentación externa.
-
La longitud máxima del cable ULP entre dos módulos ULP en una IMU es de 10 m (32,8 ft) si ambos módulos ULP disponen de fuente de alimentación externa.
-
La longitud máxima de todos los cables ULP en una sola IMU es de 20 m (65,6 ft).
-
En el caso de una instalación con cajón extraíble, la longitud de los cables ULP para la parte fija debe ser inferior a 12 m (39.4 ft). Esta limitación de longitud permite garantizar que la parte fija funciona correctamente cuando se ha extraído el cajón.
-
El radio de curvatura de los cables ULP debe ser de 50 mm (1,97 in), como mínimo.
-
Un interruptor automático MasterPact MTZ y una interfaz IFE.
-
Un interruptor automático MasterPact MTZ , un módulo IO y una interfaz IFE.
-
Un interruptor automático MasterPact MTZ , dos módulos IO y una interfaz IFE.
Resumen de reglas de conexión
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Conexión |
Encadenamiento de cables ULP y terminación de línea ULP al final de la línea ULP. |
|
Longitud máxima |
|
|
Intervalo de tensión admitido |
24 V CC −10 %/+10 % (de 21,6 a 26,4 V CC) |
|
300 mA |