Conexión de los interruptores automáticos MasterPact MTZ al sistema ULP
Introducción
Utilice el cable RJ45 plug/plug ULP para conectar un interruptor automático MasterPact MTZ al sistema ULP. El disyuntor debe tener un módulo de puerto ULP.
Módulo de puerto ULP
Según el tipo de interruptor automático, el módulo de puerto ULP se suministra de la siguiente manera:
-
De serie en los interruptores automáticos seccionables MasterPact MTZ2/MTZ3 .
-
Como opción en interruptores automáticos fijos MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3 e interruptores automáticos extraíbles MasterPact MTZ1 . Se monta con borneros del interruptor automático.
El módulo de puerto ULP:
-
Suministra alimentación a la unidad de control MicroLogic X .
-
Cuenta con una terminación de línea ULP.
-
Activa la conexión a módulos ULP, como el módulo IO o la interfaz IFE.
Para interruptores automáticos extraíbles MasterPact MTZ con interfaz EIFE opcional, el módulo de puerto ULP:
-
Suministra alimentación a la interfaz EIFE .
-
Conecta la interfaz EIFE con los otros módulos IMU (por ejemplo, el módulo IO).
|
Ilustración |
Descripción |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|---|
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPact MTZ1 |
LV850063SP |
Instrucciones de servicio: |
|
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPact MTZ2/MTZ3 |
LV850061SP |
||
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 |
LV850064SP |
Instrucciones de servicio: |
|
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPact MTZ2/MTZ3 |
LV850062SP |
Instrucciones de servicio: |
Fuente de alimentación del módulo de puerto ULP en interruptores automáticos MasterPact MTZ
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Módulo de puerto ULP |
|
C |
Módulo de puerto ULP e interfaz EIFE |
|
D |
Interruptor automático MasterPact MTZ2/MTZ3 seccionable |
|
E |
Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |
|
F |
Interruptor automático MasterPact MTZ1 seccionable |
|
G |
MasterPact MTZ Interruptor automático |
Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ
La interfaz EIFE es un accesorio opcional que se monta en el zócalo de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ .
La interfaz EIFE permite que los interruptores automáticos seccionables MasterPact MTZ se conecten a una red Ethernet. Proporciona acceso digital a todos los datos proporcionados por la unidad de control MicroLogic X . Además, supervisa la posición del dispositivo en el zócalo: enchufado, test y desenchufado.
Hay kits con cable entre el módulo de puerto ULP y la interfaz EIFE disponibles en longitudes diferentes.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
LV851001 |
|