Unidad modular inteligente (IMU) con cajón extraíble
Instalación en un cajón extraíble
En equipos con cajones extraíbles, el interruptor automático se encuentra en el cajón extraíble. La interfaz IFE o IFM y los módulos IO deben estar siempre en la parte fija.
Conexión del cajón extraíble
La conexión de ULP entre la parte fija y la parte integrada en el cajón extraíble se realiza con los bloques de terminales de control enchufables de la unidad.
Conexión de pines RJ45 del cable ULP
El cable RJ45 plug/plug ULP utiliza un conector RJ45 con la conexión de pines que se muestra a continuación:
Procedimiento de conexión
El procedimiento para conectar el bornero del cajón extraíble es el siguiente:
|
Paso |
Acción |
|
|---|---|---|
|
1 |
Conecte los cuatro conductores en el bornero (lado extraíble):
|
|
|
2 |
Conecte los cuatro conductores del cable ULP en el bloque de terminales de la parte fija en el mismo orden. |
|
|
3 |
Pele el aislamiento del cable ULP:
|
|
|
4 |
Introduzca la trenza de hilos en un abrazadera de tierra en los dos extremos del cable ULP pelado. |
|
|
5 |
Atornille las abrazaderas de tierra en la parte fija y la parte extraíble del cajón. |
|