DOCA0160FR-00

Informations sur l'équipement

Le menu d'informations sur l'équipement (InF) vous permet d'obtenir des informations sur les versions du matériel et du micrologiciel de l'équipement. Une fois ce menu activé, les données s'affichent sous la forme d'un texte défilant. Vous pouvez sélectionner les sections de données individuelles à l'aide du bouton ou .

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton OK pendant plus de 2s.

Résultat: Idn clignote à l’écran.

2

Appuyez trois fois sur le bouton pour sélectionner le menu InF.

3

Appuyez sur le bouton OK.

Résultat: Les versions du matériel et du micrologiciel du relais défilent à l'écran.

NOTE: Appuyez sur le bouton ou pour faire défiler manuellement les versions du matériel et du micrologiciel.

4

Pour quitter le sous-menu actif, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

Résultat: InF clignote à l'écran.

5

Pour quitter le menu et afficher l'écran d'accueil, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

Résultat: L'écran d'accueil s'affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?