DOCA0160FR-00

Présentation

Gamme principale PacT Series

Pérennisez votre installation grâce aux PacT Series basse et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la PacT Series comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles, adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la série PacT au sein de l'appareillage de commutation compatible EcoStruxure, de 16 à 6300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.

Présentation

Le relais VigiPacT RHB fournit une protection contre les défauts à la terre pour tous les types d'installations CA/CC, y compris les systèmes de distribution électrique, de sous-distribution et de contrôle industriel.

Installé à l'avant des tableaux et panneaux, le relais VigiPacT RHB apporte une aide précieuse pour la maintenance des installations électriques.

Les relais VigiPacT RHB fonctionnent sur les systèmes TN et TT. Ces systèmes sont notamment les charges contenant des redresseurs à six impulsions ou des redresseurs unidirectionnels avec lissage, tels que convertisseurs, chargeurs de batterie, équipement de chantier de construction avec entraînements contrôlés en fréquence.

Le relais VigiPacT RHB est compatible avec les disjoncteurs suivants :

  • ComPacT NSX100-250

  • ComPacT NSX400-630

  • ComPacT NSXm16-160

Le relais VigiPacT RHB est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 annexe M.

Pour plus d'informations sur la conception d'une protection efficace contre les défauts à la terre avec les relais de tyoe B VigiPacT RHB, reportez-vous au guide de la protection contre les défauts à la terre.

Fonctions

Le relais VigiPacT RHB est utilisé en conjonction avec un tore. Les principales fonctionnalités du relais VigiPacT RHB sont les suivantes :

  • Fournit une fonction de protection contre les défauts à la terre à deux seuils réglables distincts (pré-alarme et alarme), avec des temporisations réglables

  • Mesure la valeur efficace de courant AC/DC résiduel sensible de type B conformément à la norme IEC/EN 60947-2 annexe M

  • Affiche la valeur mesurée via un écran LCD multifonction

  • Indique les alarmes via des voyants à LED (PRE-AL et ALARM) et des contacts inverseurs (relais de pré-alarme K1 et relais d'alarme K2)

  • Fournit une protection par mot de passe contre la modification non autorisée de paramètres

  • Stocke dans la mémoire la valeur du courant de fuite à la terre mesuré pour la dernière alarme détectée

  • Fournit un auto-test pour surveiller la connexion au tore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?