DUG_IR Converter_WASIA-01

关于设备

Wiser 红外转换器(或“红外转换器”)是一种控制设备,用于自动控制家庭红外产品(如电视、空调、音乐系统等)。本设备将网状网络信号转换为红外信号。

主要特点

  • 360 度红外信号覆盖

  • 3 个红外延长线接口

  • 支持多达 8 种红外控制设备

操作元件

  1. 设置/复位键

  2. 网络状态 LED 指示灯

  3. 红外 LED 指示灯

  4. 3 个 3.5 mm 红外延长线的音频接口

  5. 适用于 5 VDC 电源的 Micro USB 端口


合适的安装位置

红外转换器可以放置在桌上或安装在天花板上,以提供所需的覆盖范围:

  • 放置在桌上时,对周围环境提供 360 度红外信号覆盖,最远控制距离为 8 米。

  • 安装在天花板上时,对周围环境提供 180° 红外信号覆盖,最远控制距离为 8 米。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?