创建自动化
借助自动化,您可以对通常一起完成、自动触发或在计划时间触发的多个操作进行分组。使用
Wiser app ,可以根据自己的需求创建自动化。
要创建自动化:
- 在主页,点击
。
- 转到Automation > +,创建自动化。
- 点击 编辑名称,输入自动化的名称 (A),然后点击 保存。
- 点击当满足任何条件时,选择条件类型 (B):
- 满足所有条件-在满足所有条件时触发自动控制。
- 满足任何条件-当至少满足一个条件时,将触发自动化。
- 点击添加条件,显示上滑菜单。
- 在添加条件菜单中,可以设置以下任一或所有选项
(C):
- 天气变化时-选择各种天气设置。
- 计划-设置时间和日期。
- 当设备状态更改时-选择设备及其功能。
- 点击 添加任务,打开上滑菜单。
- 在 添加任务 菜单中,可以设置以下任一或所有选项
(D):
- 运行设备-选择要触发的设备
- 场景自动化—选择要触发的场景或选择要开启或停用的自动化
- 发送提醒—打开自动化提醒
- 延时—设置延时时间
- 点击 生效时间段,设置自动化的时间范围。您可以选择以下任一项
(E):
- 全天— 24 小时
- 白天—从日出到日落
- 夜间—从日落到日出
- 自定义—手动设定时间段
- 设置所有操作和条件后,点击 保存。保存自动化后,它便会显示在自动化选项卡上。点击自动化上的开关,可启用自动化。