使用红外数据库代码编号
注: 仅供授权安装人员使用,不适用于消费者。
如果您知道设备的红外数据库代码编号,请按照步骤添加设备:
- 在主页面上,点击 所有设备 > 红外转换器。
- 点击未使用的通道 红外转换器 CH2,(未使用的通道不显示设备名称)。
- 选择 电视 作为设备类型,然后点击 继续,选择电视机品牌。
- 点击 手动 (A)
- 从列表中选择型号。
- 点击应用程序中遥控显示屏
(B) 上的按钮。(例如,音量 + 按钮、
按钮。)
注: 请确认已成功确认 3 个以上的按键操作,以便红外转换器识别正确的代码集。 - 如果TV按预期响应,请点击选择此项(C)并跳过步骤8,然后继续执行步骤9。
- 如果电视未按预期响应,请点击 下一个 (D),并通过同一按钮重复步骤 6 和步骤 7。
- 在红外配置的弹窗上点击确认 (E)。
红外转换器会下载相应红外代码集,并在 app 上显示下载进度。
成功下载后,Wiser 应用程序的首页上将显示电视红外遥控器。