DUG_IR Converter_WASIA-01

添加红外控制设备

将红外控制设备(如电视、分体式空调和音乐系统)添加到红外转换器中,然后使用该应用程序进行控制。

重要: 如果您有全新型号的电视、分体式空调或 HiFi 系统,红外转换器中可能尚未提供红外代码集。红外转换器中的代码集会定期更新,但有时新型电器无法与其他设备一起使用。

注: 此任务使用向红外转换器添加电视的示例。同样的方法也可用于添加其他红外控制设备,如分体式空调和 HiFi 设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?