DUG_IR Converter_WASIA-01

移除设备

使用 Wiser app,可以从设备列表中移除设备。
要删除设备:
  1. 主页面上,点击 所有设备 > 红外转换器
  2. 单击可显示更多详细信息。
  3. 点击 恢复出厂设置 (A)。

    建议: 在主上,点击并按住红外转换器,删除设备。
    注: 通过移除设备,您将重置设备。如果对重置仍有疑问,请参阅 重置设备
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?