DUG_IR Converter_WASIA-01

更改设备位置

使用 Wiser 应用程序,可以更改设备的位置。
按照以下步骤更改设备位置:
  1. 首页上,点击 所有设备 > 红外转换器
  2. 点击 图标,然后点击
  3. 点击位置,从列表 (A) 中选择任意位置,然后点击保存

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?