DUG_IR Converter_WASIA-01

自动化示例

本演示介绍如何创建自动化,当温度升高时,自动打开空调。
  1. 转到Automation >+创建自动化。
  2. 点击 编辑名称,输入自动化的名称,然后点击 保存
    温馨提示:通过点击,可以选择代表自动场景的封面图像
  3. 点击 添加条件 > 气象变化时 > 室外温度
  4. 使用滑动条设置所需的室外温度。
  5. 点击 添加任务 > 操作设备,然后选择空调(支持远程控制的红外设备)。
  6. 点击 ,打开空调,使用 -/+ 调节所需的空调温度,再点击。

  7. 点击 下一步
  8. 自动化设置 页中,点击 保存

    保存自动化后,它便会显示在自动选项卡上。点击自动化上的开关,可启用自动化。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?