DUG_IR Converter_WASIA-01

编辑场景

按照步骤编辑场景:
  1. 场景选项卡上,找到要编辑的场景,然后点击 图标。
  2. 编辑页面上,您可以点击每个项目(如调光器、百叶窗、继电器等)来更改设置,然后点击保存

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?