DUG_IR Converter_WASIA-01

重置设备

您可以手动将设备重置为出厂设置。
要复位设备:
  1. 短按三次 S/R 按键(< 0.5 秒),然后长按一次按键(>10 秒)。
  2. 10 秒后,LED 灯开始闪烁红光,然后松开按键。
  3. 设备处于重置模式。10 秒后,设备恢复出厂设置。设备将重启,LED 亮起橙光,然后熄灭。
    成功重置设备后,LED 指示灯停止闪烁。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?