DUG_IR Converter_WASIA-01

更换电池

当电量低或极低时,更换设备电池。在 app 中可以看到电池电量。

从设备更换电池:

警告
化学燃烧危险
使电池远离儿童。如果不慎吞食,请立即就医。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
性能下降或设备损坏
• 该设备只能由所提供的电源适配器或 4 节五号电池供电。
• 只能使用碱性电池。不得使用可充电电池。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

  1. 顺时针旋转 70°,将设备与后盖分离。

  2. 按照正确极性更换电池。

  3. 将模块放在后盖上,逆时针旋转 70°。

    注: 根据法定法规处置旧电池。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?