DUG_IR Converter_WASIA-01

使用红外按键码

如果您不知道您的电视机型号,则您需要通过操作一系列远程命令来发现代码集。
要使用系列命令添加设备,请:
  1. 主页面上,点击 所有设备 > 红外转换器
  2. 点击未使用的通道 红外转换器 CH1 (A)(未使用的通道不显示其名称)。

    注: 红外转换器通道 CH6 至 CH8 仅可选配红外延长线使用。

  3. 选择 电视 (B) 作为设备类型,然后点击 继续
  4. 选择电视机品牌 (C)。

  5. 点击按键 (D),检查电视是否响应。
    注: 确认电视已开机,您可以查看电视机屏幕,设备之间没有遮挡。
  6. 如果电视机做出正确响应,请点击可以使用吗滑块开关 (E)。
  7. 点击 (F),测试其他按键,然后重复步骤 5 和步骤 6。
  8. 识别正确的代码集后,点击 继续 (G)。

  9. 在红外配置的弹窗上点击确认 (H)。

    红外转换器会下载相应红外代码集,并在 app 上显示下载进度。
  10. 红外代码下载完成后,点击 保存

成功下载后,Wiser 应用程序的首页上将显示电视红外遥控器。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?