DUG_IR Converter_WASIA-01

手动配对设备

按照以下步骤手动配对设备:
  1. 主页,点击+
  2. 击并在上滑菜单中选择所需的Wiser Hub
  3. 选择添加设备的选项(A):
    • 使用安装码添加设备
    • 不使用安装码添加设备

    建议: 强烈建议使用安装码添加设备。
  4. 要将设备与安装代码配对,请点击添加设备与安装代码,以显示上滑菜单。选择任一选项 (B):
    • 扫描安装代码-您可以扫描设备的安装代码
    • 手动输入安装代码-您可以手动输入设备中的安装代码
    将设备与安装代码配对后,继续执行步骤6

  5. 要配对设备而不安装代码,请点击添加设备而不安装代码
  6. 短按S/R按钮3次(< 0.5 s)。

    LED闪烁橙色。
  7. 在 app 中,选择 确认橙色指示灯在闪烁,然后点击 开始配网 (C)。

  8. 数秒后,绿色常亮LED指示设备已成功配对至网关/集线器。
  9. 在应用程序中添加设备后,点击完成
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?