DUG_IR Converter_WASIA-01

创建场景

通过“场景”,您可以对经常同时执行的多个操作进行分组。使用 Wiser app ,可根据不同的需求(如电影之夜)创建各自的场景。
要创建场景:
  1. 在主,点击。
  2. 转到“场>+创建场景。
  3. 点击 编辑名称,输入场景名称 (A),然后点击 保存
    温馨提示:通过点击,可以选择代表您时刻的封面图像

  4. 在“操”部分,点击添加任务(B)以显示上滑菜单。
  5. 添加任务菜单中,可以执行以下任一操作或全部操作 (C):
    • 运行设备-选择您希望的设备。
    • 选择自动-选择要启用或禁用的自动。有关更多信息,请参阅自动
    • 延迟-设置延迟时间。
    注意:您可以使用添加一个或多个操作

  6. 击运行设备,然后选择远程红外控制设备(例如TV SAMSUNG 141)。
  7. 击(D)打开/关闭电视。

  8. 设置所有操作后,点击 保存
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?