DUG_IR Converter_WASIA-01

更改设备图标

使用 Wiser 应用程序,可以更改设备的图标。
按照步骤更改设备图标:
  1. 首页上,点击 所有设备 > 红外转换器
  2. 点击 图标,然后点击
  3. 点击图标,查看菜单。
  4. 在上拉菜单中,选择以下任一项 (A):
    • 拍照—可使用手机相机拍摄照片
    • 从图标库选择—可从应用库中选择图标
    • 从手机相册选择—可从手机图库中选择照片

  5. 点击所需照片/图标,更改图标。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?