DUG_PowerTagE_WSE-04

Elprisområde

När du har valt alternativet spotprisavtal blir alternativet för Elprisområde tillgängligt.
Så här väljer du Elprisområde:
  1. Tryck på Elprisområde (A) på sidan Elektricitet.
  2. Välj zon baserat på var bostaden ligger och tryck på Bekräfta.

    OBS: Elprisområde 1 är vald som standard. Ändra om du bor i ett annat elprisområde. Klicka här för att hitta din Elprisområde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?