DUG_PowerTagE_WSE-04

Historik

Med Wiser by SE-appen kan du övervaka energiförbrukningen genom att kontrollera historiken.

Tidigare energiförbrukning:

för att visa den totala energiförbrukningen.

  1. Gå till huvudsidan och tryck på Energi > Historik.

  2. Välj en period på sidan Historik (A):

    • Timmar: för att visa timförbrukningen.

    • Dagar: för att visa den dagliga förbrukningen.

    • Månader: för att visa månatlig förbrukning.

    • År: för att visa årsförbrukningen.

    OBS: (B) indikerar saknade data för en viss period när PowerTag var offline/frånkopplat.


    OBS: Tryck på önskad timme/dag/månad/år i stapeldiagrammet för att visa energiförbrukningen.

Historik över elförbrukningen:

För att se fördelningen av energiförbrukning baserat på laser.

OBS: Användare med flera PowerTag-konfigurationer eller som har aktiverat anpassade Energy Insights kan se historiken över belastningsförbrukning.

  1. Gå till sidan Historik och tryck på och välj Elförbrukning.

  2. Tryck på (A) och välj tidsperiod:

    • Timmar: för att visa timförbrukningen.

    • Dagar: för att visa den dagliga förbrukningen.

    • Månader: för att visa månatlig förbrukning.

    • År: för att visa årsförbrukningen.


    FÖRSLAG: Välj önskad belastning, till exempel Belysning, Uppvärmning etc. för att visa förbrukningsdata för belastningen.
    OBS: Markera önskad timme/dag/månad/år i stapeldiagrammet om du vill visa respektive fördelning.
  3. Knapp (B) för fördelning av uppmätt och uppskattad lastförbrukning.

    OBS:
    • Uppmätt och uppskattad lastförbrukning är endast tillgänglig för användare av personliga energiinsikter.
      För andra användare visas som standard uppmätta värden.

    • Det går bara att aktivera denna funktion för fördelning i månader och år.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?