DUG_PowerTagE_WSE-04

Personliga energiinsikter

OBS: Personliga energiinsikter är endast tillgängliga i Sverige och Finland.

Personliga energiinsikter är en energihanteringsfunktion som används för att kontrollera hur vi använder energi i vårt vardagliga liv. Funktionen beräknar energiförbrukningen för ett hushåll enbart på uppgifter från deras elbolag.

Det gör det möjligt att följa den förbrukade energin med tiden och beräkna belastning/energiförbrukning, och ger dig följande personliga energiinsikter:

  • jämförelse av energiförbrukning med liknande hushåll

  • uppdelning av energiförbrukningen

  • energibesparingstips

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?