DUG_PowerTagE_WSE-04

Om enheten

PowerTag E (nedan kallad PowerTag) är en kompakt, robust och lättinstallerad energisensor för trådlös kommunikation. Den används tillsammans med Gateway/hubb för att samla in information från varje utrustad krets för att identifiera energiförbrukningen för varje ansluten last. Den har utformats särskilt för att hantera energiförbrukningen för nya och befintliga bostadsinstallationer. Den övervakar och mäter energi och effekt i realtid och ger även fullständig översikt över strömöverföringen mellan strömkällan och lasterna.

Egenskaper hos PowerTag:

  • Monteras enkelt upptill eller nedtill direkt på effektbrytaren.

  • Mäter energiförbrukning och effektförbrukning i realtid.

  • Skickar meddelanden och larm i realtid till appen Wiser om den förbrukningsgräns som användaren angett för automatisering överskrids.

Fördelar med PowerTag:

  • Enkel åtkomst och snabb installation.

  • Energiklass 1: noggrann mätning.

  • Kompakt och kostnadseffektiv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?