DUG_PowerTagE_WSE-04

Skapa en automation

Med en automatisering kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda appen Wiser kan du skapa automatiseringar utifrån dina behov.
OBS: Automatisering är endast möjligt med PowerTag som är inställd som Nät.
Så här skapar du en automatisering:
  1. Gå till huvudsidan och tryck på .
  2. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  3. Klicka på Redigera namn , ange namnet på automatiseringen (A) och tryck på Spara.
    TIPS: Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .

  4. Tryck på Något villkor uppfyllt för att välja ett av villkoren (B):
    • Alla villkor är uppfyllda: automatiseringen aktiveras när alla villkor är uppfyllda.
    • Något villkor uppfyllt: automatiseringen utlöses när minst ett villkor uppfylls.

  5. Tryck på Lägg till villkor för att öppna snabbmenyn.
  6. På menyn Lägg till villkor kan du göra något eller alla av följande alternativ (C):
    • När vädret förändras: välja olika väderinställningar.
    • Schema: ställ in tid och dag.
    • När enhetsstatus ändras: markera enheten och dess funktion.
    • När spotpriset ändras: ange spotpriset och dess villkor (för Sverige och Finland).
    OBS: Du kan lägga till ett eller flera villkor med .

    Land utan spotpris (Spanien ochPortugal) Land med spotpris (Sverige och Finland)

  7. Tryck på När enhetsstatus ändras > Nät och välj någon av följande funktioner (D):
    • Total aktiv effekt: för att fastställa energiförbrukningen i realtid (kW).
    • Belastningsstatus: för att slå på/av lasten.
    • Dagsförbrukning: för att ställa in den dagliga energiförbrukningen.
    • Månadsförbrukning: för att ställa in den månatliga energiförbrukningen.
  8. För Sverige och Finland, tryck Vid butiksprisförändringar, fastställa önskat spotpris och önskat villkor (lägre/högre då).
    Exempel: Om du ställer in villkoret som spotpris > 2 kr/kWh körs dina åtgärder (definieras i nästa steg) när priset överstiger 2 Kr/kWh.
  9. Klicka på Lägg till åtgärd att visa snabbmenyn.
  10. I menyn Lägg till åtgärd kan du välja något eller alla av följande alternativ (E):
    • Kör enheten: välj enheter som du vill utlösa.
    • Moment eller automatisering: markera det moment som du vill utlösa eller markera den automatisering som du vill aktivera eller inaktivera.
    • Skicka notis: aktivera notiser för automatiseringen.
    • Fördröjning: ställ in fördröjningstiden.
    OBS: Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  11. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervall för automatiseringen. Du kan välja något av följande (F):
    • Hela dagen: 24 timmar
    • Dagtid: Från soluppgång till solnedgång
    • Natt: Från solnedgång till soluppgång
    • Anpassat: Användardefinierad tidsperiod

  12. Tryck på Spara när alla åtgärder och villkor har definierats.
    När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatisering. Du kan aktivera/avaktivera den genom att ändra knappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?