DUG_PowerTagE_WSE-04

Parkoppla enheten med automatisk skanning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.
  1. huvudsidan, tryck på+ > Automatisk skanning > Bekräfta.
  2. Aktivera behörigheter till Åtkomstplats och Wi-Fi för sökning av enheten och tryck på Starta sökning.
    OBS: Om du har flera Gateways går du till steg 3, annars fortsätt till steg 4.
  3. Tryck på Välj Gateway och välj Wiser Gateway i snabbmenyn.
    Vänta i några sekunder tills enhetssökningen är klar.
  4. Tryck på Nästa och välj PowerTag.

  5. Tryck på Klart så öppnas snabbmenyn.

    OBS: Tryck på för att byta namn på PowerTag.
  6. På konfigurationssidan väljer du PowerTag från listan som ska konfigureras.
  7. Tryck på Uppgradera för att uppdatera till den senaste versionen och låsa upp respektive funktioner.
    OBS: Som standard slutförs de två första stegen för nya användare.

  8. När alla uppgraderingssteg har slutförts får du ett popup-meddelande. Tryck på Bekräfta för att öppna inställningssidan.
  9. På inställningssidan trycker du på (A) för att välja typ.
  10. Välj typen i listan baserat på användning och tillämpning och tryck sedan på Bekräfta.
    VIKTIG: Du måste konfigurera en PowerTag som Stödraster på husets huvudinkomlingar.
  11. Tryck på Namn (B), ange namnet och tryck på Spara.
    FÖRSLAG: Du kan inte lägga till samma namn två gånger och använda namnet Nät.
    Som standard hämtas namnet från den valda typen.
  12. På inställningssidan, tryck på Spara > Bekräfta > OK.on popup-meddelande.
    OBS: När du har konfigurerat det kan du inte ändra den lasttyp som du övervakar.
    Om du vill övervaka en annan lasttyp i framtiden måste du ta bort och konfigurera om PowerTag.
  13. En gång alla PowerTag är konfigurerade, tryck på Klart.

    När parkopplingen är klar visas PowerTag på hemskärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?