DUG_PowerTagE_WSE-04

Ta bort enheten

Med appen Wiser kan du ta bort en enhet från enhetslistan.
Ta bort en PowerTag:
  1. Gå till huvudsidan och tryck på Alla enheter och välj PowerTag som ska tas bort.
  2. Tryck för att visa mer information.
  3. Tryck på Ta bort och fabriksåterställ enhet (A) > Bekräfta.
    FÖRSLAG: Gå till huvudsidan och håll in PowerTag för att ta bort enheten.
    Alla historikdata kommer att raderas i appen och molnet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?