DUG_PowerTagE_WSE-04

Ställ in avtalsalternativ

Du kan uppdatera ett fast pris och maxpris baserat på ditt avtalsalternativ i Wiser-appen.
  1. Tryck på Mina avtalsalternativ på sidan Elektricitet.
  2. I snabbmenyn väljer du något av följande (A):
    • Användningstid (toppbelastningstid/lugn tid): ett pris som gäller en specifik tidsperiod då förbrukningen är som högst. Det är det belopp du betalar för varje elenhet som förbrukas under den angivna tidsperioden.
    • Fast pris: fast pris för hela elförbrukningsperioden.
    • Spotpris: standardsats per timme för elförbrukning per avgiftszon (endast för Sverige).
    • Inget avtal: elpriset har inte angetts; ingen information om fakturan visas i appen.
    Land utan spotpris (Spanien ochPortugal) Land med spotpris (Sverige och Finland)
    OBS: Som standard är alternativet Inget avtal inställt.
  3. Välj ett alternativ och tryck på Bekräfta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?