DUG_PowerTagE_WSE-04

Insikter

Med Wiser-appen kan du kontrollera den årliga fakturan för en specifik taxa för alla användare.
Liknande energijämförelser och energibesparingstips för användare av personliga energiinsikter.
  1. Gå till huvudsidan och tryck på Energi > Översikt.
  2. På sidan Översikt kan du se följande:
    • Årsfaktura enligt fastställd taxa (A) (alla användaranvisningar).

    • Jämförelse av energiförbrukning med liknande bostäder och energibesparingstips (endast för dem som använder personliga energiinsikter).

      • (B) visar energiförbrukningen i hemmet.

      • (C) visar energiförbrukningen för liknande bostäder.

      • Uppdatera hemprofil (D).

      • Energibesparingstips (E).

      • Lista med ytterligare tips för att spara energi (F).

  3. Tryck på (F) om du vill visa alla tips.
    • Att göra (G): lista med tips för att spara energi.
    • Klart (H): lista med slutförda tips.
    FÖRSLAG:
    • Tryck på Läs mer om du vill se mer information om tipset och även de beräknade besparingarna per år.

    • När tipset på fliken Att göra har implementerats trycker du på Markera som klart. Tipset visas nu på fliken Klart (H).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?