DUG_PowerTagE_WSE-04

Lägg till schema för taxa

Du bör lägga till en schemalagd tidsperiod som en taxa ska tillämpas för.
  1. Tryck på Lägg till schema på sidan Elavgifter.
  2. Ge schemat ett namn (A).
  3. Markera antalet dagar (B).
  4. Tryck på Starttid och Sluttid för att ange tidsperioden (C).
  5. Tryck på Pris (D) och välj typen av pris (fast pris eller maxpris).
  6. Tryck på Ange för att spara schemat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?