Skapa/uppdatera hemprofil
- Gå till sidan Hemprofil och tryck på Fortsätt.
- Välj typ av bostad och tryck på Nästa:
- Villa
- Lägenhet
- Radhus
- Semesterhus
- Annat
OBS: Steg 4 till steg 12 kan skilja sig åt beroende på typen av bostad. - Ställ in bostadens storlek antingen genom att trycka
på (A) eller genom att använda skjutreglaget (B).
OBS: Maximal storlek kan vara 400 kvadratmeter.
- Ange antalet personer som bor i bostaden antingen genom
att trycka på (C) eller genom att använda skjutreglaget
(D).
OBS: Maximalt 10 personer kan läggas till.
- Välj huvuduppvärmningssystem och tryck på Nästa:
- Fjärrvärme
- Radiatorer
- Luft/värmepump
- Vattenpanna
- Bergvärme
- Frånluftsvärmepump
- Annan/okänt
- Välj sekundära uppvärmningssystem och tryck
på Nästa:
- Element
- Fjärrvärme
- Luft/värmepump
- Luft-vattenvärmepump
- Vattenpanna
- Bergvärme
- Frånluftsvärmepump
- Golvvärme
- Annat/okänt
- Välj typ av varmvattensystem och tryck på Nästa:
- Varmvattenberedare
- Luft/värmepump
- Frånluftsvärmepump
- Bergvärme
- Fjärrvärme
- Annat/okänt
- Välj de enheter som ska användas för att
laga mat och tryck på Nästa:
- Gasspisar
- Gasugnar
- Elspisar
- Elektriska ugnar
- Mikrovågsugnar
OBS:-
Som standard är den 0, använd +/- för att ställa in antalet.
-
Högst fem olika enheter kan läggas till.
- Välj enheter i bostaden och tryck på Nästa:
- Tvättmaskiner
- Diskmaskiner
- Torktumlare
- TV-apparater
- Spelkonsoler
- Laptop
- Stationär PC
OBS: Högst fem olika enheter kan läggas till. - Välj kylskåp och frysar i listan:
- Kylskåp
- Frys
- Kyl och frys
OBS: Högst fem olika enheter kan läggas till. - Välj antalet elbilar, tryck på Slutför och tryck sedan på Klart.
OBS: För att uppdatera hemprofilen på Hem sida, knacka Energiinstrumentpanel > Insikter > Uppdatera min hemprofil, följ från steg 2.