DUG_PowerTagE_WSE-04

Aktivera personliga energiinsikter

Med kan du aktivera personliga energiinsikter för att övervaka energifördelningen och jämföra med liknande bostäder och även se tips för att spara energi.
OBS: För att aktivera personliga energiinsikter måste du uppfylla följande villkor:
  • Användaren ska vara registrerad i Europas datacenter.

  • Användarens hemort måste vara Sverige/Finland.

  • En PowerTag ska konfigureras som nät (huvudmatningsledningen).

För att aktivera personliga energiinsikter:

  1. Gå till huvudsidan, tryck på Energi > Översikt och sedan på startskärmen (A).

    OBS: Stäng inte startskärmen av misstag eftersom det tar 3 veckor innan det här alternativet visas igen, och du inte kan aktivera personliga energiinsikter förrän efter det.
  2. Läs instruktionerna och tryck på Nästa två gånger och tryck sedan på Lås upp personliga energiinsikter.
  3. Läs informationen om sekretesspolicyn och tryck på Aktivera på varje sida.
    OBS: Det är frivilligt att godkänna datahanteringen.
  4. När personliga energiinsikter har aktiverats får du ett meddelande i appen och sedan uppmanas du att skapa en hemprofil. Se Skapa hemprofil.
    OBS: Du kan också navigera med meddelanden i appen som tas emot när du har aktiverat personliga energiinsikter genom att trycka på .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?