DUG_PowerTagE_WSE-04

Parkoppla enheten manuellt

Så här parkopplar du enheten manuellt:
  1. Gå till huvudsidan och tryck på +.
  2. Peka , välj önskad Wiser Hub på bildmenyn.
  3. Markera ett alternativ för att lägga till enheten (A):
    • Lägg till enhet med installationskod
    • Lägg till enhet utan installationskod

    FÖRSLAG: Vi rekommenderar att du lägger till enheten med installationskod.
  4. Om du vill parkoppla enheten med installationskod: Tryck på Lägg till enhet med installationskod för att öppna snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):
    • Skanna installationskod: du kan söka igenom enheten efter installationskoden.

      Använd kameran för att skanna QR-koden eller streckkoden som finns på PowerTag.

    • Ange installationskoden manuellt: du kan ange installationskoden manuellt på enheten.

    När du har lagt till enheten med installationskoden fortsätter du till steg 6.
  5. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på Lägg till enhet utan installationskod.
  6. Välj Bekräfta att indikatorlampan blinkar gult > Starta konfiguration (C).

    OBS: PowerTag måste vara ansluten till MCB och vara på.

  7. Vänta några minuter på att appen ska ansluta till din PowerTag.
    En PowerTag läggs till, tryck Klart.
  8. På konfigurationssidan, tryck på PowerTag för att konfigurera.
  9. Tryck på Uppgradera för att uppdatera till den senaste versionen och låsa upp respektive funktioner.
    OBS: Som standard slutförs de två första stegen för nya användare.

  10. När alla uppgraderingssteg har slutförts får du ett popup-meddelande. Tryck på Bekräfta för att öppna inställningssidan.
  11. På inställningssidan trycker du på (D) för att välja typ.
  12. Välj typen i listan baserat på användning och tillämpning och tryck sedan på Bekräfta.
    VIKTIG: Du måste konfigurera en PowerTag som Stödraster på husets huvudinkomlingar.
  13. Tryck på Namn (E), ange namnet och tryck på Spara.
    FÖRSLAG: Du kan inte lägga till samma namn två gånger och använda namnet Nät.
    Som standard hämtas namnet från den valda typen.
  14. På inställningssidan, tryck på Spara > Bekräfta > OK.on popup-meddelande.
    OBS: När du har konfigurerat det kan du inte ändra den lasttyp som du övervakar.
    Om du vill övervaka en annan lasttyp i framtiden måste du ta bort och konfigurera om PowerTag.
  15. En gång alla PowerTag är konfigurerade, tryck på Klart.

    När parkopplingen är klar visas PowerTag på hemskärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?