DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Añadir un grupo de iluminación

Para añadir un grupo de iluminación a las teclas superior e inferior izquierda:
  1. En la página Inicio, pulse Todos los dispositivos > Interruptor inalámbrico.
  2. En la página del panel de control, toque Tecla superior izquierda > Grupo de iluminación > +.
  3. Pulse Editar nombre, introduzca el nombre del grupo (A) y pulse Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de la tapa que representa el grupo pulsando .

  4. Pulse Añadir tarea para seleccionar cualquier dispositivo de la lista y luego pulse Siguiente.
    NOTA: Puede agregar una o más acciones usando .

  5. Una vez establecidas todas las acciones, pulse Guardar.
  6. En la página Grupo de iluminación, seleccione el grupo de iluminación (B) que desee asignar al pulsador.
  7. Pulse brevemente el pulsador superior derecho 3 veces para activar el dispositivo y toque Seguro (C) en la aplicación.

    El grupo de iluminación se habrá añadido a las teclas izquierdas superior e inferior (D).

    NOTA: Si agrega un grupo de persianas/momentos a la tecla superior/inferior izquierda, la aplicación elimina el grupo de iluminación de la tecla superior/inferior izquierda.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?