DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Añadir un grupo de persianas

Siga estos pasos para añadir un grupo de persianas a la tecla superior derecha y a la tecla inferior derecha:
  1. En la página Inicio, pulse Todos los dispositivos > Interruptor inalámbrico.
  2. En la página del panel de control, puntee Tecla superior derecha > Grupo de obturadores > + .
  3. Pulse Editar nombre, introduzca el nombre del grupo (A) y pulse Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa a su grupo al puntear .

  4. Pulse Añadir tarea para seleccionar cualquier dispositivo de la lista y luego pulse Siguiente.
    NOTA: Puede agregar una o más acciones usando .

  5. Una vez establecidas todas las acciones, pulse Guardar.
  6. En la página Grupo de persianas, seleccione el grupo de persianas (B) que desee asignar al pulsador.
  7. Cortocircuito presione el botón pulsador superior derecho 3 veces en el interruptor inalámbrico para activar el dispositivo y puntee Sure en la aplicación.

    El grupo de persianas se habrá añadido a las teclas derechas superior e inferior (D).

    NOTA: Si agrega un grupo Iluminación/momentos a la tecla superior/inferior derecha, la aplicación elimina el grupo de persianas de la tecla superior/inferior derecha.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?