DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Añadir un momento al interruptor inalámbrico

Con la aplicación Wiser, puede añadir un momento a los pulsadores del interruptor inalámbrico.
Siga estos pasos para añadir un momento a la tecla o las teclas del interruptor inalámbrico:
  1. En la página Inicio, pulse Todos los dispositivos > Interruptor inalámbrico.
  2. En la página del panel de control, pulse Tecla superior derecha > Momento.
  3. Seleccione un momento de la lista de momentos creados (A).
  4. Cortocircuito presione el botón pulsador superior derecho 3 veces en el interruptor inalámbrico para activar el dispositivo y puntee Sure (B) en la aplicación.

    De esta forma, se habrá añadido el momento a la Tecla superior derecha (C).

    NOTA: Si agrega un grupo iluminación/persianas a la tecla inferior derecha, la aplicación elimina el momento de la tecla superior derecha.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?