DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Cambio del dispositivo de 1 tecla a 2 teclas

Puede cambiar el modo de interruptor inalámbrico de 1 a 2 elementos antes de vincular su dispositivo a la pasarela.
NOTA: El interruptor inalámbrico se encuentra en modo de 1 tecla de forma predeterminada.
Siga estos pasos para cambiar el modo:
  1. Retire el interruptor oscilante de 1 elemento del módulo.

    AVISO
    Daños en el módulo
    El módulo está bloqueado en el interruptor oscilante. Utilice un destornillador y retire cuidadosamente el interruptor oscilante del módulo.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  2. Monte el interruptor oscilante de 2 elementos en el módulo.

  3. Inserte el módulo en el marco desde la parte frontal y asegúrese de que encaja en su sitio.

  4. Mantenga pulsados los pulsadores superior derecho e inferior izquierdo simultáneamente durante 10 segundos hasta que el LED empiece a parpadear en rojo.

    El LED rojo indica el proceso de cambio. El interruptor inalámbrico ha cambiado al modo de 2 teclas.

NOTA: Para cambiar el modo a 1 elemento, restablezca el dispositivo y sustitúyalo por un interruptor oscilante de 1 elemento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?