DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Indicaciones mediante LED

Vinculación del dispositivo

Acción del usuario

Indicación mediante LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en naranja una vez por segundo.

El modo de vinculación se activa durante 30 s. Cuando se ha completado la vinculación, el LED se ilumina en verde durante unos segundos antes de apagarse.

Reinicio del dispositivo

Acción del usuario

Indicación mediante LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una cuarta vez durante >10 s.

El LED parpadea en rojo una vez por segundo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED empieza a parpadear en verde antes de apagarse.

Nivel de batería

Indicación mediante LED

Estado

El LED parpadea en rojo una vez cuando se pulsa un pulsador.

La batería está baja (<10 %), Sustituir la batería del interruptor inalámbrico.

NOTA: Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?